This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:Zigbee 3.0的终端器件数量

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/785935/cc2530-the-number-of-end-devices-for-zigbee-3-0

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好!  

如果协调器是采用 Zigbee 3.0堆栈的 CC2530、可以支持多少个节点?

BTW、网络中没有路由器、所有终端设备都直接连接到协调器。

此致、

永华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认的 NWK_MAX_DEVICE_LIST 为20、您可以将其提高到21。 超过21将导致 RAM /闪存不足。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    潘永华、您好!

    通过一些 Z-Stack 配置更改、您可以实际获得多达~40-50个器件、这取决于多个变量、例如 NWK_MAX_DEVICE_LIST、MAX_ACONST_ENDS 和 ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX。


    请参阅此文档以了解如何优化 ram/Flash www.ti.com/.../swra635.pdf