This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:在最新的 IAR ARM8.2.3中无法使用 CC1352P-2调试 easylinktx 非 Tos 应用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/780211/cc1352p-unable-to-debug-easylinktx-nortos-app-with-cc1352p-2-in-latest-iar-arm8-2-3

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: CC2520

我们在 最新的 IAR ARM8.2.3中开始使用带有 CC1352P-2的 easylinktx nortos 应用。

我们能够成功构建项目、但在尝试下载和调试时、它会显示一系列操作、包括闪存下载和在"Target reset"消息处停止。

它不会进入主程序。

我们如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bibin、

    您使用的是哪个 SDK 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 版本为2_40_00-81。

    有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 SDK 2_40_00.81、则必须使用 Rev.E 芯片。 您是否使用 Rev.E CC1352P 芯片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RF 部分被 RF 屏蔽所包围、因此无法看到 CC1352P 版本号

    CC1352P-2 launchexl 卡的背面、其编写的硬件版本:A、固件:SDK 2.10、1825。

    那么、我们需要使用哪种 SDK 才能工作? 我可以获取下载链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bibin、

    由于它是 P 器件、我希望它不是最新版本(您也可以弹出射频屏蔽层的盖子并查看)。
    如果不是在修订版上运行 e 器件、您可以使用的最新 SDK 2.30:

    www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC13X2-SDK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经安装了 SDK2.3、并且能够调试代码。

    在 SDK 示例中、我们已经尝试了 EasyLink 专有 TX 和 Rx 示例。 但我们需要 EasyLink IEEE80215.4 Tx 和 Rx 代码示例、我们在 SDK 中找不到这些示例

    我们可以得到相同的吗? 或者、我们如何将 专有 TX 和 Rx 更改为 在 IEEE82.15.4模式下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bibin、

    这两个 SDK 都包含 Easylink、可通过更改模式来支持 IEEE 设置。 对于2.30等旧 SDK 不存在的示例、我们无法为这些 SDK 提供反向端口。 建议将任何新开发移至修订版 才能使用较新的 SDK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果我将以2405MHz 运行的 IEEE802.15.4的设置从 Smart RF Studio 导入到  EasyLink 专有 TX 和 Rx 示例、是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查 了 EasyLink 代码中的可用模式(enum)、所有模式都是 prop。 适用于915MHz 和2.4GHz 的模式。

    我们需要 IEEE802.15.4b/e ZigBee TX/Rx 模式(类似于 CC2520)。 如何启动 EasyLink 项目?

    除此之外、是否有任何有关此器件(IEEE802.15.4 b/e @ 2.4GHz)的示例项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bibin、

    这些是我在 SDK 中看到的枚举:

    //! \brief PHY 类型传递给 EasyLink_init()
    typedef 枚举
    {
    EasyLink_Phy_Custom = EasyLink_Phy_Custom、 //!<从 SmartRF Studio 导出的特定于客户 PHY 的设置
    EasyLink_Phy_50kbps2gfsk = EasyLink_Phy_50KBPS2GFSK、//!<低于1G 50kbps 数据速率的 PHY 设置、IEEE 802.15.4g GFSK。
    EasyLink_Phy_625bpsLrm = EasyLink_Phy_625BPSLRM、 //!<适用于低于1G 625bps 数据速率的 PHY 设置、远距离模式。
    EasyLink_Phy_2_4_200kbps2gfsk = EasyLink_Phy_2_4_200KBPS2GFSK、//!<适用于2.4GHz 200kbps 数据速率、IEEE 802.15.4g GFSK 的 PHY 设置。
    EasyLink_Phy_5kbpsSlLr = EasyLink_Phy_5KBPSSLLR、 //!< SimpleLink 远距离(5kbps)
    EasyLink_Phy_2_4_100kbps2gfsk = EasyLink_Phy_2_4_100KBPS2GFSK、//!<适用于2.4GHz 100kbps 数据速率、IEEE 802.15.4g GFSK 的 PHY 设置。
    EasyLink_Phy_2_4_250kbps2gfsk = EasyLink_Phy_2_4_250KBPS2GFSK、//!<用于2.4GHz 250kbps 数据速率的 PHY 设置、IEEE 802.15.4g GFSK。
    EasyLink_Phy_200kbps2gfsk = EasyLink_Phy_200KBPS2GFSK、//!<用于200kbps 数据速率的 PHY 设置、IEEE 802.15.4g GFSK。
    EasyLink_Num_Phy_Settings、
    }EasyLink_PhyType; 

    此列表中有多个 IEEE PHY、这不是您要查看的列表吗?

    在我看来、通过导出设置并仅使用射频驱动器(如 rfPacketTx/Rx 示例中所示)而不是 Easylink、您可以更轻松地完成所需任务。 您还可以更好地控制命令的配置方式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 已经介绍了 rfPacketTx 示例。该示例就像这样适用于 prop 中的868MHz。 模式。

    我已在相应的 c & h 文件中导入2.425GHz IEEE802.15.4-2006设置的 SmartRF 设置。

    还更改了 rfPacketTx.c 中的以下内容:

    在 void * mainThread (void * arg0)中

     将 RF_CmdPropTx 结构替换为 RF_cmdIeeeTx 并填充.pPayload (=packet)和.StartTrigger.triggerType 文件(=0)。

     将 RF_Open()中的 RF_cmdPropRadioDivSetup 参数替换为 RF_cmd_RadioSetup。

    将 RF_runCmd ()中的 RF_cmdPropTx 参数替换为 RF_cmdIeeeTx。

    它现在可以处理第一个数据包。 我能够在 Smart RF Studio 中看到数据包。

    之后、它不会来自 RF_runCmd (0函数。

    有什么问题、我在这项修改中缺失了吗?

    请帮助。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bibin、

    rf_runCmd ()不完全支持 IEEE 命令。 我建议您尝试改用 RF_runScheduleCmd ()。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经用适当的参数将 RF_runCmd ()替换为 RF_runScheduleCmd ()。

    现在它正在工作、但它在两个电话后挂起!

    我们如何解决这个问题。我们在两次通话中提供了适当的延迟。


    对于 IEEE802.15.4 pkts、是否有任何使用 RF_runScheduleCmd 的示例项目?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要提供有关正在发生的情况的更多信息、事实上、您的示例在两次呼叫后挂起不足以帮助您找到解决方案。

    例如、您是否可以将修改后的示例代码附加到帖子并查看您的无线电命令的状态? 通过检查对讲机命令结构、您可以找到状态字段。  

    目前还没有使用 IEEE 格式的"基本"无线电示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从我们的角度来看,这是一个错误。 我们已提供回调函数,但未正确地为其提供服务。 现在、我们已经为回调函数传递了 Null、并且具有 RF_secheeduleCmd 的 IEEE802.15.4 PktTx 正在工作。

    我们的 TDMA 系统具有+-22us 的时序裕度。 我们希望将该项目移植到 CC1352p。 我们如何使用 RF_SecheduleCmd 将传输开始(前导码的第一位)固定到特定时间? 在本例中、XOC ppm 之外的最大变化量。

    我们在 TI 网页中看到了射频驱动器的详细信息。 是否有任何 pdf 文件 avlb 用于相同的内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bibin、

    就射频命令参数而言、无法"修复"前导码的第一位、但可以自由地指定开始时间。 从这一点开始、对讲机中有一个设置阶段、可以将其视为每个命令的常量。 这些信号上没有官方编号、但您可以通过路由射频内核信号并对其进行范围界定来测量这些延迟:

    dev.ti.com/.../signal-routing.html

    例如、RFC_GPO3会指示传输何时开始结束(PA 斜坡+数据包)。

    确定了从开始时间到>在空中的延迟后、如果您发现需要、您可以调整命令的开始时间(我将首先假定您完全可以根据无线电命令中的开始时间来执行此操作)。

    有关射频驱动程序的文档可在 dev.ti.com/tirex 或 SDK 文档中找到、没有 PDF 版本仅适用于 doxygen。 有关实际无线电命令等的信息、您可以在技术参考手册中找到。