This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:ZNP 上的 ZED 关联限制。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/783855/cc2538-zed-association-limit-on-znp

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好,

我正在设置 #define NWK_MAX_DEVICE_LIST30      

代码中。

在可用的30个器件空间中、我只希望允许10 ZED 直接与 ZNP 关联。

我要保留20个设备供路由器使用。

是否有办法实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dhanraj、

    gNWK_MAX_Sleeping_end_devices = NWK_MAX_DEVICES - NWK_MAX_NEWSTUTERNs,所以请相应地设置 NWK_MAX_NEWSTERES。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经将 NWK_MAX_NEWSTUTERINESS_STUTERNRATAS 设置为20、但这并不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请进一步说明您遇到的确切问题、也请关注 MAX_neighbor entries。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在设置#define NWK_MAX_DEVICE_LIST30    

    代码中。

    这意味着总共有30个设备(Router+ZED)可以直接与 ZNP 关联。

    我想要-

    ------------------------------------------------------

    现在,在30个项目中 ,我希望保留20个项供 ZR 直接关联到 ZNP。

    我要为 ZED (睡眠设备)保留的其余10个条目,以便直接与 ZNP 关联。

    在这种情况下,只有当20 ZR 和10 ZED 直接与 ZNP 关联时,ZNP 关联列表才会全 N

    ------------------------------------------------------

    发生什么事了-

    ----------------------------------------

    我正在设置#define NWK_MAX_DEVICE_LIST30    

    代码中  。

    我已经设置 了#define NWK_MAX_NEWSTETERNRATAS       20.

    #define NWK_MIN_ROuter_children 0
    #define NWK_MIN_ENDDEVICE_CHARESE 0

    在这种情况下,ZNP 允许 ZED 建立关联,直到关联列表变满。  因此、ZNP 停止工作。

    ------------------------------------------------------

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NWK_MAX_RTOES 和 gNWK_MAX_Sleeping_END_DEVICES 是存档的 Z-Stack 实现中的旧宏/变量、不能用于您的预期目的。 如果设备通知加入设备表明它是终端设备类型、我建议您发出管理离开请求。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将不允许任何 ZED 直接关联到 ZNP、甚至不允许单一 ZED。
    我希望 ZNP 允许 ZED 直接与它关联、但仅10个、而不是更多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过保留应用内部活动终端设备的数量来解决此问题。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您为什么需要对此加以限制? 您可以详细说明原因、以便有其他方法来解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      其中一个场景中、如 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/777940所述

    我们注意到 ZNP 关联列表正在变满、这会导致 ZNP 出现意外行为。

    因此,我们希望保留空间,以便仅允许有限的设备与 ZNP (Ex-10)相关联,并保留空间,以便允许更多的路由器( Ex- 20)与 ZNP 相关联。

    在这种情况下 、我们知道 在我们的网络中、我们永远不会添加20台路由器、因此 ZNP 将始终从关联列表中为路由器保留的空间中保留一些空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到 Ryan 要求您提供监听器日志来检查您的问题。 我想您应该找到根本原因并修复原始问题。