Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
您好,
我正在设置 #define NWK_MAX_DEVICE_LIST30
代码中。
在可用的30个器件空间中、我只希望允许10 ZED 直接与 ZNP 关联。
我要保留20个设备供路由器使用。
是否有办法实现这一点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在设置#define NWK_MAX_DEVICE_LIST30
代码中。
这意味着总共有30个设备(Router+ZED)可以直接与 ZNP 关联。
我想要-
------------------------------------------------------
现在,在30个项目中 ,我希望保留20个项供 ZR 直接关联到 ZNP。
我要为 ZED (睡眠设备)保留的其余10个条目,以便直接与 ZNP 关联。
在这种情况下,只有当20 ZR 和10 ZED 直接与 ZNP 关联时,ZNP 关联列表才会全 N
------------------------------------------------------
发生什么事了-
----------------------------------------
我正在设置#define NWK_MAX_DEVICE_LIST30
代码中 。
我已经设置 了#define NWK_MAX_NEWSTETERNRATAS 20.
#define NWK_MIN_ROuter_children 0
#define NWK_MIN_ENDDEVICE_CHARESE 0
在这种情况下,ZNP 允许 ZED 建立关联,直到关联列表变满。 因此、ZNP 停止工作。
------------------------------------------------------
其中一个场景中、如 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/777940所述
我们注意到 ZNP 关联列表正在变满、这会导致 ZNP 出现意外行为。
因此,我们希望保留空间,以便仅允许有限的设备与 ZNP (Ex-10)相关联,并保留空间,以便允许更多的路由器( Ex- 20)与 ZNP 相关联。
在这种情况下 、我们知道 在我们的网络中、我们永远不会添加20台路由器、因此 ZNP 将始终从关联列表中为路由器保留的空间中保留一些空间。