This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:Mac 可升级?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK, TIMAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/780327/cc2531-mac-upgradeable

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他器件: Z-stackTIMAC

CC2531器件的相关信息。

Z-Stack/CC2531固件的 Zigbee / 802.15.4 MAC 层是否可升级?

如果不能直接升级(ROM 映像)、是否有针对可用 MAC 层的关键修复的 RAM 分配、以及大小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以升级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    CC2531 802.15.4 MAC 不驻留在 ROM 中。 客户当前使用的 CC2531器件 Z-Stack 版本是什么? 虽然只能通过切换预构建的库来更新 MAC 层、但不建议这样做、因为这是一个未由 TI 测试的用例、与 Z-Stack 版本不兼容可能导致意外错误。 强烈建议使用 Z-Stack 安装中包含的 TIMAC 库、这就是升级堆栈版本可能是最好的前进路径的原因。 如果这是关键客户问题、请直接联系我。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack 的 MAC 层版本是否= IEEE802.15.4-2015? CSL (协调样品侦听)是否受支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 CSL 在 IEEE 802.15.4 MAC 层中实现、但在 Zigbee 协议中不直接受支持。 ZED 是唯一允许进入低功耗待机模式并以 POLL_RATE 频率向其父节点发送数据请求以查看其是否有任何待处理数据的休眠节点。

    此致、
    Ryan