Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2538, CC2538EMK, CC2530EM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SMARTRF06EBK 主题中讨论的其他器件:CC2538、 CC2530、 CC2538EMK、 CC2530EM
尊敬的 e2e 用户:
我的团队目前正在评估 SmartRF05 v1.8和 SmartRF06评估板之间的射频性能差异测试。 我们使用的是在两台 Windows 计算机上执行每次测试的官方 SmartStudio 7工具。 使用不同模块时、每次测试都会产生不良性能:
- SmartRF05 <-> SmartRF05:效果良好
- SmartRF05 <-> SmartRF06:不良结果
- SmartRF06 <-> SmartRF06:效果良好
这里的问题是什么? 这两个模块如何不兼容? 我希望至少与 CC2530的性能相同。
背景:通常、我们使用 SmartRF05评估板作为我们生产的各种 ZigBee 器件(主要是 CC2530)的范围用户测试的参考、但当我们将其与基于 CC2538的器件配合使用时、结果会意外地糟糕。
此致、
Aleksandar