This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:是否澄清了 Zigbee 合规性?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK, CC2530, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/781480/cc2531-clarification-about-zigbee-compliance

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他器件: Z-stackCC2530CC2538

团队、

- Zigbee 合规性是否链接到特定器件型号?

基于 CC2531 + ZStack 3.0.2的 Zigbee 器件需要通过认证、这就是 Zigbee 联盟的答案:

"用作认证转移基础的认证产品必须基于以下计划之一:ZigBee 3.0、Zigbee 智能能源或绿色能源设备。
您在消息中引用的产品已通过 Zigbee Light Link 认证、该认证不对认证转移计划开放。 我建议您与产品制造商合作、确定符合您要求的合适产品版本。"

我已经看到以下 E2E 答案、建议 Z-stack 2.7合规性转换为 Zstack 3.0.x:
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/p/770515/2849641?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CC2531%20certification#2849641

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个好问题 AnBer、ZCP 认证基于堆栈版本和器件。  截至目前、Z-Stack 3.0.2是适用于 CC2530/CC2538器件的 Zigbee 兼容平台、遗憾的是、CC2531未包含在此列表中。

    此致、
    Ryan