请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好
我要将数据("ABC") 发往 sampleThermperaturesensor、 我在恒温器中添加了标记代码。
对吧?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好
我要将数据("ABC") 发往 sampleThermperaturesensor、 我在恒温器中添加了标记代码。
对吧?
1.您可以使用 AF_DataRequest。 但是、请注意、您使用0x0000作为群集 ID、但这定义为基本群集的群集 ID。 这可能会导致意外行为。
最好使用 zcl 函数发送 ZCL 数据包、因为 zcl 将在命令中填写相应的字段。
请参阅函数 zclSampleTemperatureSensor_SendTemp。
3.温度测量仪表组具有在 Zigbee 仪表组库(ZCL)中定义的属性。 当设备收到消息并标识群集 ID 时、它将需要在 ZCL 中为该群集定义的属性。
例如、如果器件接收到来自温度测量仪表组的报告(ID 为 ZCL_CLUSTER_ID_MS_TEMP_TEMATE_measurement)、则它将查找 TemperatureMeasurement 可报告属性(ATTRID_MS_TEMP_TEMATE_measured_value)。 Zigbee 集群库将解释这些属性的含义。