This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:器件在待机模式下挂起。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/814655/cc2630-device-is-hang-in-standby-mode

器件型号:CC2630

你好。

我的客户正在其待机时间较长的应用中使用 CC2630。

有些产品有长时间待机后无法唤醒的症状。

`s 电路审核、评估板的 Δ Σ 电路和客户电路在 VDDR 周围具有不同的去耦电容值。 (下图是`s VDDR 的原理图。)

如果 VDDR 周围的去耦电容值与参考原理图不同、CC2630是否可以在待机模式下挂起?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    VDDS 压摆率是否在数据表限制范围内?  

    VDDR 布线的宽度和长度是多少?

    去耦电容器是否连接到大的低阻抗接地层?  

    从数据表中:

    "在待机模式下、在充电期间禁用掉电检测器。 在待机模式下、在两个再充电周期内将电源电压低于 BOD 阈值可能会导致 BOD 在唤醒时锁定器件、直到复位/POR 释放该器件。 为避免这种情况、如果存在电源电压(VDDS)可能下降到低于指定工作电压范围的风险、建议避免待机模式"

    客户是否使用了示波器来观察此电源电压电路上的电压及其行为?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    对此进行了任何更新?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kim 先生

    很抱歉、回复和更新时间太晚了。

    `s、我怀疑去耦电容、因为除了 VDDR 去耦电容外、客户的原理图和参考原理图几乎是相同的。

    症状看起来不是很好、但我的客户说、症状出现时、VDDR 电平大约为100mV、流耗为70uA。 (待机模式下的平均电流消耗为1~2uA。)

    当我`s`s 和 CC2650EM 的 VDDR 去耦电容器的再充电时间时、客户电路板的再充电时间为1.3s、CC2650EM 套件的再充电时间为288ms。

    此外、VDDR 电平比 CC2650EM 套件低0.4V。

    我在《技术参考手册》中找到了以下句子、并与客户分享了这一句话。

    我很想得到客户的反馈。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    我现在将关闭此主题。 当您听到客户反馈时、请启动新主题或再次打开此主题。

    谢谢、