This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538硬件设计问题

Guru**** 2766445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, Z-STACK, CC2538-CC2592EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/778863/cc2538-cc2538-hardware-design-problem

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:CC2592Z-stack

您好!

我使用 C2538和 CC2592设计了定制硬件、在运行代码时遇到以下错误:


FaultISR()

OSAL_RUN_SYSTEM ()
OSAL_START_SYSTEM ()
MAIN ()
[_call_main + 0xd]

有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在定制硬件上运行的是哪个 Z-Stack 版本和示例? 您是否更改了源代码中的任何内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yikai:

    否、我没有更改代码中的任何内容、我正在使用 Z-Stack 3.0。

    相同的代码适用于其他硬件、仅适用于此特定设计。 因此、我想知道可能导致此问题的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您检查晶振。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ajit、

    您的其他硬件(代码可用于该硬件)是否包含 CC2592? 您能否共享不起作用的设计原理图?

    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Simon:

    是的、另一个也有 CC2592、我无法在这里分享原理图、但设计与 CC2538-CC2592EMK 完全相似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够使用 Smart RF Studio 进行传输?

    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Simon:

    是的、我可以使用 Smart RF Studio 进行传输。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么硬件可能可以、或者两个板之间是否有任何差异?

    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Simon:

    谢谢你。 我们将进一步测试以找出问题所在。