This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530 CC2591与 Zigbee 3.0兼容

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/815213/cc2530-cc2530-cc2591-compatibility-for-zigbee-3-0

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他部件:CC2591Z-stack

我将 CC2530+CC2591用于 Zigbee 2.0配置文件。 使用相同的芯片组,将2.0移动到3.0有多容易?

CC2530 #CC2591  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您要求从 Z-Stack Home 1.2.2a 移植到 Z-Stack 3.0.2。 仅限软件作业。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是没有 PRO 功能的 Zigbee 2.0。 我不知道堆栈版本。 CC2530+CC2591组合是否与 Zigbee 3.0堆栈兼容? h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Z-Stack 3.0.x 可以在 CC2530+CC2591上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另请注意此文档: http://ti.com/lit/pdf/swra635

    此致、
    Toby