This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:更改 TX 功率的后果

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/815072/cc2530-consequences-of-changing-tx-power

器件型号:CC2530

大家好、

我们计划更改其中一个网络上的 TX 功率。 该网络具有一个集中器模式的协调器和大约80台路由器。

我们计划切断 TX 电源、因为我们怀疑 ZigBee 节点在几米外干扰 WiFi 网络。

调整路由器的 TX 功率是否安全。 这会带来什么后果/影响?

如果有人能够分享他们在做类似事情方面的经验,我将不胜感激

谢谢、

Ashwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    减小 TX 功率应该是可以的。 影响将是无线电覆盖、但由于您使用大量路由器、我想网状网络功能将覆盖无线电覆盖。