This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:写入属性响应

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/810661/cc2530-write-attribute-response

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

大家好、当我从我的网关(协调器)向路由器发送写入属性命令时、我会收到路由器的写入属性响应。 响应包含群集 ID、zcl 标头和命令 ID (0x04)以及状态。 但响应不包含要发送响应的属性 ID。 如果我在一个数据包中写入多个属性、那么我只会收到相同的响应。

是否有任何方法知道响应的属性?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试检查写入命令和响应命令之间的事务序列号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪种 Z-Stack?

    请共享一个监听器日志、该日志记录此行为。

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

    如果您需要进一步的支持、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    很抱歉耽误你的时间。 我现在实施了我的系统、使我匹配交易 ID 以查看是否有响应。 我已将第一条评论标记为"这解决了我的问题"