This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531-RF4CE:闪存更新

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, REMOTI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/812886/cc2531-rf4ce-flash-update

器件型号:CC2531-RF4CE
主题中讨论的其他器件:CC2531RemoTI

各位专家:

我们的客户一直在将 CC2531用于远程控制器。
他们想知道我们库中的闪存更新部分。

恐怕我是 RemoTI 的初学者。
我已从 http://www.ti.com/tool/REMOTI 下载 RemoTI-1-4-0。

那么、您能否告诉我哪个 API 控制闪存更新或相关部分?

请注意、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitoshi、

    无论您是指串行引导加载程序(SBL)还是无线下载(OAD)、我都建议您参考《RemoTI 示例应用用户指南》。  它可以在 RemoTI v1.3.1下载的 Documents 文件夹中找到、但这些部分也适用于 v1.4.0。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    感谢您找到这些文档。
    我找到了11个。  RemoTI OSAL API.pdf 中的简单非易失性存储器 API。

    API 为 OSAL_SNV_ …… ()。

    已通知客户。
    谢谢、此致、

    Hitoshi