This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:IEEE 802.15.4 MAC 地址规则问题(CC2630/CC2650)

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/812054/cc2630-question-for-ieee-802-15-4-mac-address-rule-cc2630-cc2650

器件型号:CC2630

各位专家:

我检查了 IEEE 802.15.4 Mac 地址、如下所示。 (00:12:4B:00:0F:28:C7:05)

已确认地址 由 TI 购买。 (请参阅下面的)

我知道我使用 EUI-48地址生成 EUI-64地址。
实际 MAC 地址的读操作如下。 (00:12:4B:00:0f:28:C7:05)
1、地址值(00:0f)的含义是什么?
2.是否为产品标识号?
3.它是否是通过应用其自己的计算方法生成的值?
4、它只是一个从0000到 FFFF 的数字吗?
感谢你的帮助。
BR、IK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IK、

    据我所知、这两个字节对于每个器件来说并不完全随机、计算或唯一。  我将尝试在 TI 找到一位更了解此值的专家、但同时我不建议在您的应用中对其进行任何假设或解释。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan。

    感谢您的回复。

    你有更新吗?

    BR、IK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对您的问题的回答如下:

    1、除了作为64位地址范围的40位唯一器件标识符部分之外、没有任何意义
    2.否
    3.否
    4.是的

    64 MAC 地址范围是00:12:4B 块的整个40位范围、TI 不会从48位 MAC 生成64位地址。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    感谢您的友好和详细回复。

    非常清楚、对我有所帮助。

    谢谢你。

    BR、IK