This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:如何在新型 ZigBee Linux 网关3.0.1上获取 TX &放大器的大小;UART 接口的 RX 缓冲器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/811705/cc2538-how-to-get-the-size-of-tx-rx-buffer-of-uart-interface-on-new-zigbee-linux-gateway-3-0-1

器件型号:CC2538

您好、E2E 社区、

我正在使用 CC2538 ZNP 器件 和 ZigBee Linux 网关3.0.1。

我没有看到任何显示 Zigbee Linux 网关应用上 UART 接口的 Tx 和 Rx 缓冲器大小的轨迹。

您能帮我了解吗?

尊重、

Shiv Patil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    对于 ZNP 项目(分别为默认值170/120)、在 OnBoard.h 中定义了 MT_UART_[TX/RX]_buff _MAX (最大值为255)、并且 CC2538可轻松地将其增加至最大值255。  您可以使用逻辑分析仪或示波器来查看 MT UART TX/RX 数据包长度。

    此致、
    Ryan