This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2538:CC2538和 OPA2365集成干扰问题

Guru**** 2766615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, OPA2365, CC2538, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/810436/rtos-cc2538-cc2538-and-opa2365-integration-issue-of-interference

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件:CC2592OPA2365OPA365

工具/软件:TI-RTOS

您好、TI、

我们将 CC2538与适用于 Zigbee (RF)的 CC2592搭配使用、并将 CC2592用作控制器和 OPA2365放大器来放大微波传感器信号 (如需参考、请参阅微波传感器放大器电路原理图)

CC2538和 CC2592板可正常独立工作、OPA2365板可独立正常工作  
当我从两个电路中拉出常见电源问题时、放大器输出中会产生电压尖峰、从而导致系统误触发  

OPA2365的输出进入 CC2538中断引脚
电源是两个电路的共用电源   
通过使用 OPA2365中断检测、我们可以触发继电器
我们通过提供不同的电源来测试这两个电路、并使接地仅为公共、此时也会出现尖峰  

cc2538影响放大器电路的问题在哪里?
如何消除当我使两个电路共用接地时产生的尖峰  

谢谢、
Rahul Surawase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着存在尖峰? 您在哪里看到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

         我们观察示波器上的输出   


    OPA2365独立工作、可与上述电路原理图、即来自 CDM324微型传感器 IF 信号的 OPA2365输入搭配使用  
    控制器(CC2538和 CC2592)可与 Zigbee 正确独立运行  

    但是、当我们集成并尝试向 CC2538提供 OPA2365输出以进行进一步处理时
    当我们将接地端与 OPA2365和 CC2538共用时、问题就会开始、OPA2365中会出现一些随机产生的电压尖峰、我们会在 示波器上观察到这一点

    请提供如此可靠的解决方案、以从 OPA2365输出中消除此电压尖峰、该输出是由 CC2538Grround 信号生成的  

    测试电路  

    2.测试结果  
      A.无任何运动检测结果输出(仅为 OPA2365板供电)

     B.具有运动检测结果的输出  

     C.我想消除放大器输出中的电压尖峰  

      

    谢谢、  
    Rahul Surawase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    在靠近 OPA365的位置、我在电源和接地之间看不到任何电容器。 如果没有、则电源中的任何干扰都可能导致大尖峰、因为连接到器件的电源线是电感的、并且它们无法以足够快的速度提供电流来很好地解决误差。 因此、在器件附近需要一个低 ESL 陶瓷"旁路"电容器。 数据表的第10节提供了更多信息。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    电源和接地之间有旁路电容器、我们使用该0.1uF 陶瓷电容器和10uF 电解电容器   
    我们还在电源和接地端使用2200uF 电解电容  
    有任何其他方法可以解决这个问题、感谢您的宝贵回应  

    谢谢、此致、
    Rahul Surawase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以发送另一张图片吗? 10uF 需要采用陶瓷电容、因为它的电解电感很高、就像电力线一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、
      您认为尖峰是由电容器产生的...?
    当我们尝试与 ZigBee 网络通信(从无线发送和接收任何命令)时、我们会观察到此电压功耗
    当理想情况下没有系统时、放大器输出上平均每15秒生成一次时间电压尖峰、即使我们形成系统的公共接地、也会出现问题  
    不存在独立问题  

    谢谢、此致、
    Rahul Surawase