This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:中心频率变化2.4GHz

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/810979/cc2530-center-frequency-variation-2-4-ghz

器件型号:CC2530

就我们的中心频率变化寻求信息/帮助。 我们使用 SWRU120D 作为参考设计指南、针对2.4GHz 实施了倒置 F 型天线。 通过测量、我们发现中心频率偏离中心。 我们寻求德州仪器的一些指导、了解我们的中心频率为何偏离中心。 什么组件会导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能需要调整晶体上的负载电容(32MHz) 、以实现更高的频率精度。  

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PM、  

    您是否会介意通过 TUNE 澄清您的意思? 您是否建议更改电容器值? 电容器的容差?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您需要以小增量/小减量更改电容值以调整频率精度。

    随附了关于硬件配置和 PCB 布局指南的应用手册 SWRA640、以供进一步参考。

    e2e.ti.com/.../swra640a.pdf

    谢谢、

    PM