This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:路由

Guru**** 2590250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/810399/cc2530-routing

器件型号:CC2530

您好… 我有一些问题… 提前感谢您的回复

我用一个 ZC、一个 ZR 和两个 ZED 进行了两次实验。

在第一个实验中、ZC 创建网络、然后我打开 ZR、在它加入后、我打开 ZED。 通过这种方式、它们加入网络并通过 ZR 将数据传输到 ZC。

在第二个实验中、我在执行完 ZED 之后打开 ZR! 这一次,ZED 无法传输完整的 ZR,它们直接与 ZC 通信。

我的结论是,“ZED 无法通过 ZR 向 ZC 传输数据,除非 ZR 在它们之前已加入网络,并且如果 ZR 在 ZED 之后加入网络,它们将忽略 ZR 并直接向 ZC 传输数据”。

我对吗???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,这不是。 如果关闭 ZC 以使 ZED 加入 ZR 作为其父节点并再次打开 ZC,则消息将通过 ZR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ZED 通过父级(即 ZR 或 ZC)加入网络。 当 ZED 需要传输消息时、它将始终向其父级发送消息、然后父级将通过网络发送该消息。

    在您的第一个实验中、ZED 通过 ZR 加入了网络、因此 ZR 是 ZED 的父级。 这就是 ZED 通过 ZR 为 ZC 发送消息的原因。

    在第二个实验中、由于 ZED 无法与 ZR 通信、因此它们通过 ZC 加入网络、因此 ZC 是 ZED 的父级。 这就是 ZED 将 ZC 的消息直接发送到 ZC 的原因。

    如果 ZED 无法与其父级通信、它将尝试查找另一个父级。 上面的黄某提供了这种情况的一个示例。

    此致、
    Toby