Other Parts Discussed in Thread: CC2538
您好、E2E 社区、
我正在使用 CC2538 ZNP 器件。
我正在阅读以下文档以了解应用于 ZNP 器件的时钟设置。
http://www.ti.com/lit/ug/swru325a/swru325a.pdf
我想知道 CC2538器件和 UART 接口支持的最大时钟是多少。
根据我的知识、以下函数将设置系统时钟。 而32MHz 将是 CC2538支持的最大时钟
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2538
您好、E2E 社区、
我正在使用 CC2538 ZNP 器件。
我正在阅读以下文档以了解应用于 ZNP 器件的时钟设置。
http://www.ti.com/lit/ug/swru325a/swru325a.pdf
我想知道 CC2538器件和 UART 接口支持的最大时钟是多少。
根据我的知识、以下函数将设置系统时钟。 而32MHz 将是 CC2538支持的最大时钟
不能、我们可以进一步提高 CC2538 UART 的波特率、
230400、 460800、 921600、 1500000。这是可能的最大波特率。
我已成功测试了其中的每一项。
请访问下面提供的链接。
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/784775#pi320995=2
如果您查看以下函数、其中系统时钟设置为16MHz、
#define HAL_clock_init () SysCtrlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHz)
如果 CC2538还支持32MHz 时钟频率、那么为什么不在这里应用它。
1.如何了解 CC2538器件的时钟配置。
2.如何进行一些修改以使 CC2538在其可能的最大时钟频率上运行。
3、其中是以下变量 SYSCTL_XTAL_16MHz 和 SYSCTL_SYSDIV_4的定义。
您好!
1。
在 ZNP 项目中,请遵循以下函数调用路径:main()->HAL_Board_init() ->HAL_Board_common_init() ->SysCtrlClockStartSetting() ->SysCtrlClockSetSet() 。
2.
从数据表中、您可以看到最大时钟速度为32MHz。
3.
见对1的答复。 我可以看到、在 ZNP 中不使用 HAL_clock_init。
此致、
Toby