This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:帧头

Guru**** 2927250 points

Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/810405/cc2530-frame-header

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:TIMACZ-STACK

我想在所有节点的第一个传输帧中添加一个特定的标头。 我该怎么做????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是什么固件?

    为什么不以有效载荷的形式发送它?
    为了与基于802.15.4的协议(TIMAC、Z-Stack)兼容、我不建议添加到数据包的开头。

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答... 实际上、我是 zegbee 的初学者、现在我需要每个 ZED 在他们第一次加入网络时介绍他们自己(比如 pilot)。 那么、您如何建议这样做呢??? 我使用 z-stack3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 ZED 加入网络时、它将通过无线方式广播设备通告。 也许您可以利用它。

    请使用安装 Z-Stack 中提供的协调器和终端设备示例、并使用监听器观察无线电流量。

    相关帖子: http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/p/730322/2721118#2721118

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参考