请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 您好!
我正在使用 ZStack 3.0.1上的 ZigBee 路由器固件进行一个项目;我们正在对其中许多路由器(比如20-30)连接到协调器的网络进行测试。 为了进行测试、我们通常必须将它们全部关闭并再次打开。 有时、我们发现其中一个/两个路由器似乎复位、我们必须通过加入过程将它们重新连接到 ZigBee 网络。 我们正在尝试找出这种情况的根本原因、我猜是这是一个与 NV 存储器相关的问题(是启用了 NV_RESTORE)。 您对此类问题有什么看法吗? 如何调试这种情况?
此致、
Daniele Coati