This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:无线电和 CEM 认证

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/809871/cc2520-radio-and-cem-certification

器件型号:CC2520
主题中讨论的其他部件:CC2591CC2592

您好!  

我有一些关于 CEM 和 Radio 认证的请求。  

是否有人有此测试报告此原理图或没有 CC2591的电路原理图?  

我已经要求 TI 支持、但他们让我在这个论坛上发帖。

此致

e2e.ti.com/.../6648.CC2520EM_5F00_2_5F00_1.pdf?e2e.ti.com/.../CC2520_2D00_CC2591EM_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurence、

    这些 EVM 的设计满足 FCC 规定、并已进行内部测试来验证这一点。 但是、这些设计没有正式认证。  

    为了确保合规性、必须准确遵循 BOM 和布局的参考设计。 我还强烈建议使用 CC2592而不是 CC2591。  

    此致、
    Fredrik