This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530的 NVRAM 是否可以在没有 Z-Stack 的情况下使用

Guru**** 2556110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/808826/cc2530-can-the-nvram-of-cc2530-be-used-without-z-stack

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

我能否在不使用 z 堆栈资源的情况下访问 CC2530芯片的 NVRAM 以获得裸代码(独立代码)、请共享参考资料(如果有)。

此致、

Suhrith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhrith、

    可以在 Zigbee 之外使用 OSAL_NV 驱动程序,请参阅 NV_init 和 NV_RESTORE 标志以及 Z-Stack 示例中的任何 osal_NV_*函数调用,以了解应用如何使用该驱动程序。  您还需要注意 f8w2530.xcl 链接器文件。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan、

    将浏览建议的文档并尝试实施