This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538硬件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/808777/cc2538-cc2538-hardware

器件型号:CC2538

我的应用需要2-UART、但数据表的引脚说明中给出了 PA0-UART_RX、  PA1-UART_TX。 哪些引脚用于另一个 UART。 第二个 UART 基于硬件或可编程。

我必须连接 SPI 和 UART、如果引脚编号 PA2、PA4和 PA5用于这两者、则我可以通过硬件连接。 我正在使用 cc2538设计应用原理图、请提供相关指导。