This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:连接飞利浦色调灯泡的指南

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/808068/cc2538dk-guide-to-connect-to-the-philips-hue-bulb

器件型号:CC2538DK
Thread 中讨论的其他器件:CC2538Z-stack

我购买了 cc2538开发套件。 现在、我要编译代码并将板连接到 Samsung 插座。

1.我应该编译哪个项目? 或者我应该如何修改代码?

2.我尝试了 Samplelight 和 SampleSwitch 项目。 但是、电路板将无法成功连接到器件并发送"离开"消息以终止连接。

这是捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您正在评估 Z-Stack 3.0.2、请将 BDB_DEFAULT_DMARE_KEY_CHANGE 设置为 false、以允许 Zigbee HA 配置文件设备在不交换信任中心链接密钥的情况下加入。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将其设置为 False。 但是、它不起作用。 我仍然看到离开消息。

    我将 BDB_DEFAULT_TC_require_key_exchange 更改为 false

    我将 SampleSwitch 协调器项目(Z-stack 3.0.2)编译为 cc2538板。 然后、我尝试将其连接到 Samsung 智能插座。 然后我得到下面的捕获。

    感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清理并重建项目、在重新编程之前擦除 CC2538上的所有存储器、 BDB_DEFAULT_TC_NODE_JOIN_TIMEOUT 似乎仍然处于活动状态。  您还可以进一步调试项目以确定如何处理 bdb_TCProcessJoiningList 的"if (tempJoiningDescNode->NodeJoinTimeout == 0)"语句。

    此致、
    Ryan