This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:通道中无活动时的 CC2531输出。

Guru**** 2927740 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/807758/cc2531emk-cc2531-output-when-no-activity-in-the-channel

器件型号:CC2531EMK
主题中讨论的其他器件:CC2531

你(们)好

我一直在尝试将 CC2531 USB 软件狗与 Andrew Dodd (https://github.com/andrewdodd/pyCCSniffer)编写的代码一起使用。 我已经成功地将此代码与硬件一起使用、并且能够在不同的通道上进行监听。 我刚刚对该输出感到好奇。 每当通道中没有活动时、我会看到输出(即)

recv>> b'01010000

recv>> b'01010004

recv>> b'01010008

(笑声)

(笑声)

我猜这与物理层中的前导码序列和 SFD 有关、但我不确定这是不是导致它的原因。 我想知道从 CC2531软件狗接收到的这些字节系列的含义是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉此 pyCCSniffer、但您似乎想设置802.15.4监听器。 因此、我建议您直接使用 TI 数据包监听器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    请参阅 TI 推荐的数据包监听解决方案 :e2e.ti.com/.../699648

    第三方解决方案不在本论坛的范围之内。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议。

    但是、我要做的是在 Linux OS 中通过 python 连接一个802.15.4监听器、该监听器可以无限期运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为监 听器固件定期发送检测信号(如果我在 ccpiper 项目中的自述文件正确、它包括接收到的数据包的时间和计数?)。

    TI 以前曾在软件狗/监听器软件的用户指南中包含一些有关此协议的信息、但他们删除了该协议(可能是5年前?)。

    我在这里提供了一个包含更多详细信息的答案: https://github.com/andrewdodd/pyCCSniffer/issues/7