This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530与 CC2538比较请求

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2538, CC2652R, Z-STACK-ARCHIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/807873/cc2530-cc2530-vs-cc2538-comparison-request

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: CC2538CC2652RCC2531EM-IOT-HOYE-GATEWAE-RDZ-STACK-ARCHIVE传感器到云

尊敬的所有人:

我参与了为 ZigBee 器件开发网关、问题是要使用哪种更好的射频芯片、我看到了有关 CC2530芯片的大量文档、这款芯片也被各种制造商广泛用于构建您自己的网关。

问题是、如果更好地使用 CC2530F256成熟器件或 CC2538、我对此问题有一个疑问、那就是 CC2530DK 在大型电子分销商来源(Mouser、Farnell、Digi-Key)上似乎已经过时 因此、我在中找到了一些替代方案、我看到了 CC2538 SoC。 当然、如果有人有其他人建议我完全愿意评估它!!

这两个芯片的主要区别在于闪存和 RAM、要么更大、要么进入 CC2538、要么进入 CC2538以支持 OTA。

因此、我想问、有人对这些比较有多大了解、长期支持的更好选择应该是什么、以及为 CC2530编写的所有代码是否也与 CC2538兼容。 在 TI 网站上、我找不到任何对 CC2539Dk 的引用、因此我认为该器件目前还不受某些器件的支持、但可能是错误的。

感谢您提供有关此主题的任何帮助!

谢谢!

此致

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不熟悉开发 Zigbee 应用、我建议您使用 CC2652R 而不是 CC253x。 有关 CC2652R Zigbee SDK 示例、请访问 dev.ti.com/.../node
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的提示。
    我的目标是构建一个能够通过 ZigBee HA 协议互连不同制造商的许多终端设备的网关、我知道许多制造商使用 CC2530、因此开始的方法是使用相同的芯片、 但似乎真的很难找到开发板、因此这让我认为它很快就会过时、然后我正在寻找一种至少能够完成相同工作的替代方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您正在寻找 Zigbee HA 配置文件网关、请参阅 CC2531EM-IOT 网关-RD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的观看。
    此致
    Fabio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、

    Z-STACK-ARCHIVE 提供的 Zigbee Linux 网关解决方案已被弃用、并且在相当长的一段时间内尚未更新、与建议将传感器到云连接为 Zigbee 3.0规范解决方案的传感器到云解决方案相比、该解决方案允许加入 HA 规范器件并为 CC2530/CC2538 ZPP 提供支持。

    此致、
    Ryan