This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:使用 ZigBee 器件时、无法绑定 HA1.2传感器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/807501/cc2530-while-using-zigbee-device-unable-to-bind-ha1-2-sensors

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好!

我目前正在使用 CC2530 ZigBee 器件。 我正在 IAR Workbench 上使用简单的开关示例程序来尝试它。 因此、它应作为协调器运行。 开始执行设备后、它将启用以绑定 HA1.2传感器(终端设备)。 我没有找到任何合适的文档。

例如,f8wconfig.cfg 文件包含配置变量。 我没有获得用于哪个变量的正确文档。

如何 使用具有 HA1.2传感器的 CC2530器件以编程方式创建正确的网络。 我是 CC2530器件的初学者,所以请帮我解决。

感谢你能抽出时间。

此致

Shubham

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您打算从协调器发送绑定请求、则可以使用 API ZDP_BindReq、您可以参阅 Z-Stack 文档文件夹中的 Z-Stack API.pdf。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shubham、

    ZED 很可能会加入 ZC 网络、但除非它们在其中一个端点上包含开/关集群、否则开关示例项目将无法手动或使用 eZ-mode 创建绑定。 您需要了解您尝试连接的器件的集群、并将端点与 ZC 上的兼容集群进行注册。 请参阅 Zigbee 规范以及 Z-Stack 用户和开发人员指南、我还建议您熟悉数据包监听解决方案、以便可以共享 OTA 日志以获得进一步的社区帮助: e2e.ti.com/.../699648

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的回复、

    我阅读了有关 z-stack API 的文档、但我使用的终端器件是 HA1.2传感器、我不知道有关它的任何其他信息。 因此、您可以告诉我如何将 CC2530配置为协调器以及它如何绑定到 HA1.2传感器、从而为您提供帮助。我不知道终端设备传感器的寻址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 Z-Stack 文档文件夹下的 Z-Stack Home Sample Application User’s Guide.pdf。