请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 你(们)好
我的客户在周围没有其他 ZigBee 网络的环境中运行 HA 1.2.2。
器件 A 是终端器件(门锁)、IEEE:29:02:5d:5c:9d:ee:18:1D、器件 B 是协调器。 PANID:0xf421。 器件 A 请求通过器件 B 加入网络、器件 B 无 ACK
当问题显示已经过测试时、请执行以下操作:
1.尝试将路由器设备添加 到网络中。 路由器可以成功加入网络
2.尝试 通过步骤1路由器将问题终端设备添加到网络中。 问题终端设备无法加入网络。
3.尝试将问题终端设备添加到其他协调器(其他网络)中。 终端设备可以 成功加入网络。
连接监听器的加入失败和成功的日志。
您能否建议 出现此问题的可能原因和 调试方法?
谢谢。
此致、
Barbara Wue2e.ti.com/.../fail-join.zipe2e.ti.com/.../success-join.zip