This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:终端设备无法加入网络

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/807414/cc2530-end-device-can-not-join-network

器件型号:CC2530

你(们)好

我的客户在周围没有其他 ZigBee 网络的环境中运行 HA 1.2.2。

器件 A 是终端器件(门锁)、IEEE:29:02:5d:5c:9d:ee:18:1D、器件 B 是协调器。 PANID:0xf421。 器件 A 请求通过器件 B 加入网络、器件 B 无 ACK

当问题显示已经过测试时、请执行以下操作:

1.尝试将路由器设备添加 到网络中。 路由器可以成功加入网络

2.尝试 通过步骤1路由器将问题终端设备添加到网络中。  问题终端设备无法加入网络。

3.尝试将问题终端设备添加到其他协调器(其他网络)中。  终端设备可以 成功加入网络。

 连接监听器的加入失败和成功的日志。

您能否建议 出现此问题的可能原因和 调试方法?

谢谢。

此致、

Barbara Wue2e.ti.com/.../fail-join.zipe2e.ti.com/.../success-join.zip    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试将 ZC 上的 ZDAPP_UPDATE_NWK_NV_TIME 值从默认值700 (ms)更改为更大值、如3500。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Barbara:

    YK 指的是以下 Wiki 页面中记录的已知问题: processors.wiki.ti.com/.../Zigbee_Known_Issues_and_Proposed_Fixes

    请告诉我们、"调试期间 ZED 轮询时、Nwk/APS 数据包重试/失败"和/或"在 MAC 关联后 ZC 发送 ZED 离开请求"变通办法是否解决了此问题。

    此致、
    Ryan