This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/807322/cc2530-cc2530

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

Zigbee CC2530是新手。 我安装了带有 Z-stack 2.5.1的 IAR10.30。  
但是、当我尝试构建任何示例应用程序时、失败的原因是以下错误、我认为这些错误与第一个问题相关


错误[E46]:AF (C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.5.1a\Projects\ZStack\)中引用的未定义外部"?V1"
Samples\SimpleApp\CC2530DB\SimpleControllerEB\Obj\AF.R51)
错误[E46]:AF (C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.5.1a\projects\ZStack\)中引用的未定义外部"?V2"
Samples\SimpleApp\CC2530DB\SimpleControllerEB\Obj\AF.R51)
错误[E46]:AF (C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.5.1a\Projects\ZStack\)中引用的未定义外部"?V3"
Samples\SimpleApp\CC2530DB\SimpleControllerEB\Obj\AF.R51)
错误[E46]:AF (C:\Texas Instruments\Zstack-CC2530-2.5.1a\projects\Zstack\)中引用的未定义外部"?V4"
Samples\SimpleApp\CC2530DB\SimpleControllerEB\Obj\AF.R51)
错误[E46]:AF (C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.5.1a\Projects\ZStack\)中引用的未定义外部"?V5"
Samples\SimpleApp\CC2530DB\SimpleControllerEB\Obj\AF.R51)
错误[E46]:AF (C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.5.1a\Projects\ZStack\)中引用的未定义外部"?V6"
Samples\SimpleApp\CC2530DB\SimpleControllerEB\Obj\AF.R51)
错误[E46]:AF (C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.5.1a\Projects\ZStack\)中引用的未定义外部"?V7"
Samples\SimpleApp\CC2530DB\SimpleControllerEB\Obj\AF.R51)
错误[E46]:AF (C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.5.1a\projects\ZStack\)中引用的未定义外部"?v4"
Samples\SimpleApp\CC2530DB\SimpleControllerEB\Obj\AF.R51)
错误[E46]:AF (C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.5.1a\Projects\ZStack\)中引用的未定义外部"?V9"
Samples\SimpleApp\CC2530DB\SimpleControllerEB\Obj\AF.R51)
错误[E46]:AF (C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.5.1a\Projects\ZStack\)中引用的未定义外部"?V10"
Samples\SimpleApp\CC2530DB\SimpleControllerEB\Obj\AF.R51)
错误[E46]:AF (C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.5.1a\Projects\ZStack\)中引用的未定义外部"?V11"
Samples\SimpleApp\CC2530DB\SimpleControllerEB\Obj\AF.R51)
错误[E46]:AF (C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.5.1a\Projects\ZStack\)中引用的未定义外部"?V12"
Samples\SimpleApp\CC2530DB\SimpleControllerEB\Obj\AF.R51)
错误[E46]:AF (C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.5.1a\Projects\ZStack\)中引用的未定义外部"?V13"
Samples\SimpleApp\CC2530DB\SimpleControllerEB\Obj\AF.R51)
错误[E46]:AF (C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.5.1a\Projects\ZStack\)中引用的未定义外部"?V14"
Samples\SimpleApp\CC2530DB\SimpleControllerEB\Obj\AF.R51)
错误[E46]:AF (C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.5.1a\Projects\ZStack\)中引用的未定义外部"?V15"
Samples\SimpleApp\CC2530DB\SimpleControllerEB\Obj\AF.R51)
运行链接器时出错

错误总数:15
警告总数:11.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您使用的 IAR 版本错误。 您应该使用适用于 Z-Stack 2.5.1a 的 IAR 版本8.10.4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 在哪里可以下载 IAR 版本8.10.4?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从 www.iar.com/.../下载它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、不 我无法下载 IAR 8.10.4。 我可以使用 z-stack 3.0。 为什么我在 Z-stack 3.0中找不到文件 SampleApp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack 3.0中弃用了 SampleApp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,我的神。
    我是否有任何方法可以将 IAR 10.30与 z-stack 2.5配合使用? 或者哪个 IAR 版本可以与 z-stack 2.5配合使用? 我无法下载 IAR 8.10.4
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用 IAR 8.20
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设置 IAR 8.20时出错
    "安装程序检测到没有安装用于8051的 IAR Embedded Workbench 版本。 此更新要求安装应用程序的早期版本"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链接中的 IAR 8.20是一个更新版本、因此您需要安装之前的 IAR 版本。 如果您没有、我建议您联系 IAR 寻求帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢