This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:有关加电序列的查询

Guru**** 2768415 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/833824/cc2538-inquiry-about-power-up-sequence

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: CC2592Z-stack

各位专家:

我收到了客户关于 CC2538上电序列的询问。 我们的客户正在使用 CC2538/CC2592开发类似模块的产品。 我附加了简单电路图(e2e.ti.com/.../CC2538_5F00_PowerUp_5F00_Sequence.pptx)。

1、晶体从图2中的 A 点或 B 点开始?

1-1.如果 A 点正确,客户是否能够理解,如果晶振稳定时间足够,则没有任何问题?

1-2. 如果 B 点正确、客户是否需要 CC2538稳定的时间? 客户应该等待多长时间? 它是否取决于客户使用的晶体?

 

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案取决于器件的使用方式。

    如果您在 http://www.ti.com/lit/ug/swru319c/swru319c.pdf 中查看"7.2.1高频振荡器" 、您会看到、根据寄存器设置、器件可以在 RCOSC 上运行、直到 xtal 上升。  

    另请注意、当芯片处于活动复位状态时、没有任何内容正在运行。 释放复位后、xtal 将启动。  

    如果它们运行的是 TI 提供的 Z-stack、则会考虑启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的澄清。 我尝试检查 Z-stack、并记住 CC253x 正在等待 XOSC_STB 位置位。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    宫崎