This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:为网关配置 CC2530

Guru**** 2932810 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/830319/cc2530-cc2530-provisioning-to-the-gateway

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

尊敬的所有人:

一位客户在使用 CC2530加入 CC2530网关时遇到技术问题。

客户的开关和灯都解决了这个问题。

当路由器转至 传输密钥、但无法发送 Devicennounce 时。

重新编程路由器设备后,已发布的产品可以连接网络。

 已连接监听器日志。

您是否对问题有任何意见

e2e.ti.com/.../sniffer-log.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 CC2530开关/灯上运行哪个 Z-Stack 版本?网关如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    加入设备似乎使用的是 ZNP/ZC 未传输的网络密钥。  如监听器日志中所示、即使为监听器提供了网络密钥、来自加入设备的所有数据包也会显示为加密。  这可能是一个 NV 问题、因为您说过重新编程器件可以解决该问题。  除了提供了黄某要求的内容外,请说明为创建问题而执行的更改或例程。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    此问题是否已解决?  请提供更新、以便我们可以提供进一步的帮助或关闭该主题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    感谢您的跟踪、客户有紧急项目、问题正在处理中、我将在他们返回问题时跟踪并更新问题。

    再次感谢。

    ——Michael