This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2530:CC2530

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK, TIMAC, REMOTI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/832673/compiler-cc2530-cc2530

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stackTIMACRemoTI

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!  

我已经下载并安装了 IAR 8051工作台。 但它不支持 CC2530。

用户指南指出、我们必须安装补丁才能支持 CC2530。

 哪个文件是支持 CC2530的补丁?

从何处获取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 CC2530上运行 Z-Stack 示例? 如果是、您使用的是哪个 Z-Stack 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    请使用您所使用软件包(Z-Stack、TIMAC、RemoTI、软件示例等)的发行说明中包含的 IAR 8051版本。

    此致、
    Ryan