This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如何使用 H.A.1.2 z-stack 和 CC2530创建具有任意应用(例如恒温器)的终端器件

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/830840/cc2530-how-to-create-an-end-device-with-arbitrary-application-for-example-thermostat-with-h-a-1-2-z-stack-and-cc2530

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

朋友们、您好!

我想创建一个 Zigbee 终端设备。 我想使用 z-stack Home Automation v1.2和 CC2530模块。 是否有任何文档介绍如何使用任意应用程序创建终端设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为具有任意应用程序的终端设备是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想开发一款具有温度和湿度传感器、继电器和警报器的器件、并使用 CC2530和 HA z 堆栈通过 Zigbee 网络与器件之间发送/接收数据。

    是否有任何文档或教程可帮助我实现这一目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您在安装 Z-Stack 后阅读 Z-Stack 文档文件夹中的 Z-Stack 示例应用用户指南和 Z-Stack 开发人员指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查过很多次、没有发现任何东西。

    具体而言、如果我要将数据发送到自定义群集中的集线器、我应该怎么做?

    另一方面、当我从集线器向终端设备发送命令时、我可以如何以及在哪里(在 z 栈代码中)处理该命令并发送正确的响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    YK 已经建议了正确的文档,您需要使用示例应用程序文件作为创建自定义群集实现的模板。  这些文件演示了所有回调和命令处理功能。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2530

    大家好、
    我正在尝试将 CC2530模块用作带有 z-stack 家庭自动化1.2的终端器件、当我从协调器向终端器件发送"开"或"关"命令时、它会响应默认响应、尽管响应正确。
    问题是、当开-关集群的状态刚刚发生变化时、如何向协调器发送状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    如果您想了解属性报告、可以相应地参考 SampleTemperature 项目以及此 SimpleLink SLA 和堆栈版本的端口: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJeGnyIqlkquNAYMtLtovQ__pTTHBmu__LATEST 

    以下是相关的 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/701889 

    此致、
    Ryan