This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:短地址更新

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/831814/cc2530-short-address-update

器件型号:CC2530

您好!

离开并重新加入之前的网络后、终端设备的短地址是否保持不变?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    是的。  您可以通过调试网络、加入设备、然后在监听器上查看 OTA 通信时对其进行重置来证明这一点。  有些极端情况、例如器件通告后的网络状态地址冲突、但在给定16位随机寻址时很少发生这种情况。

    此致、
    Ryan