This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:更新引导固件

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/831135/cc2530-update-boot-firmware

器件型号:CC2530

您好!


我们面临一批 CC2530模块的问题、其中一些模块的32kHz 外部振荡器停止工作。
我们使用的是 ZStack 302及其 OTA 升级功能。  
在 ZStack 和引导代码初始化中、默认情况下使用32KHz 外部时钟将时钟更改为32MHz。

已对应用代码进行更改、以使用32kHz 内部振荡器而不是32KHz 外部振荡器。

我们可以通过现有 OTA 升级功能升级堆栈固件。

我们还需要为此更改更新引导固件。 是否有方法升级引导固件?