您好!
首先、我看到有400多个节点文档等正在运行
但我的目标不是最大限度地提高稳定性和延迟。 并且能够在必要时以某些速率传递到网络命令(在我的测试中、一次打开10个灯、而不是作为一组、而是单独打开)
到目前为止、我无法同时实现这两个目标。 即使我在40个节点网络上进行测试。
是否有任何推荐的中型网络和延迟设置?
由于我有足够的内存(满32k)、我可以放心地增加所有缓冲器等
但是、我仍然会定期得到错误203或205、或者只是器件没有任何错误就不会做出反应。
有些设置工作得更好,有些几乎很好),但仍然不够好,无法将其称为“稳定网络”
我的当前定义集
mt_SYS_KEY_management=1 BDB_Finding_Binding_Capacity_enable=1 TC_LINKKEY_Join MT_UART_DEFAULT_overflow=false ZCL_READ ZCL_DISCOVERY ZCL_WRITE ZCL_BASIC ZCL_Identify include_REVISION_INTRY_REGAL_INTRES=1 CL_ENABLE_TRUST_INTRIGGER=100_TRUS_ING_MAX_INTRINTRINTRINS=ZCL_INES=100_INTRING_MAX_INTRINTRINS=100_TRINES=100_TRINTRING_TRING_TRING_TRINES=100_TRING_TRING_MAX_TRINES=100_TRINES=100_TRINES=ZING_TRING_TRINES=100_TRING_TRINTRING_TRINES=ZING_TRINES=ZING_TRING_TRING_TRING_
我更改了缓冲器
#define NWK_MAX_DATABIFS_WAITING_80 //等待发送到 MAC #define NWK_MAX_DATABIFS_Scheduled 50 //要发送 的定时消息#define NWK_MAX_DATABIFS_Confirmed 50 //在 MAC 确认 #define NWK_MAX_DATABIFS_TOTAL 后保持 255 //缓冲器总数
我猜有根本的错误,但我看不到什么)