This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:终端设备关联未发送

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/828960/cc2530-end-device-association-not-sending

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好!

我使用的是 CC2530和 z 堆栈示例光源代码 、我有两个问题

首先、 我甚至不知道我是否将代码设置为正确充当终端设备、但当我将代码上传到模块时、它会发回信标和我的集线器响应、但尽管发送了关联并执行了其余操作、但加入过程不会完成并在此步骤停止 加入过程的一部分。

那么、首先、我如何确保我正在为终端设备正确配置代码?

为什么不发送关联请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明要测试的 Z-Stack 版本和示例? 最好提供监听器日志来澄清您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Z-Stack Home 1.2.2a.44539、我使用的是示例代码。

    我的第一个问题得到了澄清,但仍然存在一个问题,当我将代码设置为 EndDeviceEB 并上载到我的模块时,它不发送任何信标,但 在 RouterZLight 的名称中有另一种类型的代码(在同一工作空间中) 此代码可为我正常工作并加入我的中心。 我需要将我的模块用作终端设备、因此、如果您能帮助我解决终端设备代码问题、我将不胜感激。

    当我将代码上传到模块监听器时、即使是信标请求、也不会显示任何有关加入过程的信息、但如果包含、我可以发送监听器日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在终端设备项目预定义符号中禁用 HOLD_AUTO_START?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果可能、请共享监听器日志。

    此外、您是否已经浏览过示例应用用户指南(C:\Texas Instruments\Z-Stack Home 1.2.2a.44539\Documents\Z-Stack Home Sample Application User's Guide.pdf)?

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我没有在那里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其卸下并再次测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我没有提到我删除了该符号、我的问题得到了解决。

    感谢您的回复。