This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:是否修改或删除出厂设置容差?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/827655/cc2652rb-modify-or-remove-factory-build-tolerance

器件型号:CC2652RB

TI 朋友和家人、

了解到我们在工厂积极补偿该 CC2652RB 器件、我们的客户想知道是否允许用户在生产时修改甚至删除构建容差、以获得明显的自定义用法和实现。  这是可能的还是不可能的?  例如、如果我们以源代码格式提供补偿算法、这将允许客户执行他们想要的操作。  请提供建议。

此致、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    可以调整补偿参数。 但是、用户不应修改这些参数、也不建议修改这些参数。  

    Simon