This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:正在重启器件

Guru**** 2561930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/827535/cc2652rb-rebooting-device

器件型号:CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

大家好

我正在使用 cc2652rB 开发套件进行 ZigBee 通信。

如果按下按钮1、我希望让器件重新启动。

我可以重置器件、但我希望仅重新启动、而不会丢失内部闪存的任何数据。

有人能告诉我如何做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、当前 Z-Stack 无法在 CC2652RB 器件上运行。 从何处获取 CC2652RB 的 SDK/Z-Stack 示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我购买了两个 CC2642R1/CC2652R1开发套件

    它具有"HW 版本:B、FW:SDK 2.4.0、1851"的标签

    MCU 是 CC2652

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您实际上使用的是 CC2652R1 LaunchPad。 您能否向我展示一下如果用户按下按钮1、如何使设备重新启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您可以使用 Zstackapi_sysResetReq 进行复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,YK Chen

    感谢您的回复

    我尝试 使用 Zstackapi_sysResetReq、但它会清除我需要保存的内部 falsh 数据。

    我只想重新启动设备。

    或者系统重新启动时不擦除任何数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应使用以下代码:

    ZStack_sysResetReq_t restReq;  
                   restREQ.newNWKSTATE = false;
                   (空) Zstackapi_sysResetReq (zswEntity、&restReq);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    这对我很有用

    您能帮我一件事吗?

    我正在使用 NVS_WRITE 函数将数据保存在内部闪存上。 基地址 为0x52000、偏移量为0x2000

    但是、如果我使用 Zstackapi_sysResetReq 函数进行复位、它会擦除该区域的数据。

    是否有任何方法保存此数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应使用 iCall zclport_writeNV 将数据保存到 NV 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,YK Chen

    你给我提供了很多帮助