This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:使用 cc2592放大器为 cc2652设置 Tx 功率

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC1352P, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/846802/launchxl-cc26x2r1-setting-tx-power-for-cc2652-with-cc2592-amplifier

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:CC2592CC1352PCC2652R

您好!

根据上一个线程的说明、我能够使用 CC2652配置 CC2592放大器。

CC2592允许 TX 功率高达20dBm、但示例代码(适用于 CC2652R1 launchpad)在 mac_user_config 中的最大功率为5dBm。
请指导我如何为定制 cc2652-cc2592设置更高的 TX 无线电功率。

谢谢
Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    首先、您是否考虑过具有集成20dBm PA 的 CC1352P?

    应在 CC2652R 上使用5dBm 功率设置、以获得 CC2652R + CC2592的最大输出功率、约为22dBm。 如果将 MAC_USER_CONFIG 的输出功率降低到4dBm、则得到 的功率约为21dBm 等  

    Simon