Other Parts Discussed in Thread: CC2520
团队、
在我们的一个应用中、我们使用 CC2520和平衡-非平衡变压器 Johanson 2450BM15B0002。
为了优化布局并尽可能缩短收发器 RF 端口与平衡-非平衡变压器之间的距离,我们将预留电容器(收发器的去耦引脚16和20),以便为平衡-非平衡变压器留出更多空间,然后将其放置在非常靠近收发器 RF 端口的位置。
为此、我们需要以下信息:
- 我们能否在不影响其参数的情况下、将收发器的引脚16-AVDD2与引脚15-NC 相连、将引脚20-AVDD1与引脚21-NC 相连。 去耦电容器将被相应地连接至引脚15+16和引脚21+20对。
- 我们能否减少平衡-非平衡变压器的平衡-非平衡变压器焊盘(从1.0x0.35降低到大约0.6x0.35mm)而不会降低其参数(我不是说 SMT 技术方面)。
其他问题:您能否告知收发器射频端口的输出阻抗是多少/或对于 CC2520、建议使用其他/更小的平衡-非平衡变压器。
谢谢你。
TI 客户