This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK:通过 ZNP 调试绿色电源器件(6.30 SDK)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1169690/simplelink-cc13x2-26x2-sdk-commissioning-a-green-power-device-through-znp-6-30-sdk

器件型号:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
Thread 中讨论的其他器件:Z-stackSIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

我想弄清楚如何通过 Simplelink 6.30 ZNP 来调试绿色电源器件。  

在这些文档中、我看到以下内容:

ZNP 包括应用  程序可用的必要 GP Stub 接口、并允许其在主机处理器(Zigbee 网络处理器(ZNP)接口上实现 GP 基本代理功能- SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK Z-Stack 用户指南6.30.00文档)

如果 ZNP 设备在调试过程中需要基本代理设备来切换通道,则当前版本的 ZNP 设备不支持在网络中调试 GP 设备。  (ZigBee 网络处理器(ZNP)接口- SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK Z-Stack 用户指南6.30.00文档)

基于上述内容、似乎可以实现;我的 GP 器件不需要通道切换。 如何在主机处理器端实现存根?  目前、当 GP 器件发送调试消息时、不会向主机处理器发送任何消息(通过 USB)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:

    Zigbee Linux 网关 提供了一个示例 Zigbe_3_0_Linux_Gateway_1_0_1\source\Components\stack\gp、 您可以将其用作主机应用的指南。  您还可以查看  《用户指南》的 Z-Stack GP 接收器示例和添加 GP 接收器功能部分、了解有关必要内容的更多信息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复、我查看了资源。

    我发现  、对于 ZNP_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang (SimplelinkSDK 6.30)、定义了 DISABLE_GREENPOWER_basic_proxy。 顾名思义、这会禁用 GreenPower 代理代码。 我删除了此定义、但这会导致所有类型的编译错误。

    ZNP 项目是否支持绿色电源代理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 Zigbee 3.0器件都必须支持 GPP 功能一个区别是 ZNP 主机应用程序将实现此目的、而不是 ZNP 固件、这包括 ZNP。  但是、必须添加灌电流功能。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >所有 Zigbee 3.0器件都必须支持 GPP 功能、其中包括 ZNP。

    对于 ZNP 示例、似乎没有这种情况、默认 情况下为该工程定义了 DISABLE_GREENPOWER_BASIAL_PROXY、并且在删除该工程后无法再进行编译。 这很容易 重现:导入如 ZNP_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_tronicang、从预定义符号中删除 DISABLE_GREENPOWER_BASICE_PROXY、生成->失败。 请注意 、我对 ZNP 的灌电流功能不感兴趣、而只对代理服务器感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的、我输入的响应速度太快了。  我们在之前的主题中已经介绍过这一点:

    https://e2e.ti.com/f/1/t/856997 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/1039737 

    它再次返回到主机应用程序

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我把我的术语弄乱了;我不想使用接收器、也不想使用它看起来的代理(如果代理=重新广播这些绿色电源消息)。 对于我的用例、我有2个器件:一个 CC265R ZNP 和一个 Greenpower 器件(Hue Tap)。 接下来、我在 Hue Tap 上触发一条绿色电源"佣金"消息。 现在、我希望 ZNP 收到此消息、并通过 MT_GP  GP_DATA_IND 将其转发到主机应用程序(这样、我的主机应用程序可以相应地对其执行操作)。 这种情况不会发生、串行端口上不发送任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心、现在我可以观察您所参考的内容。   目前、gp_event_loop 已从 zstackstartup.c 中删除、因为在 ZNP 项目中定义了 DISABLE_GREENPOWER_BASIAL_PROXY。 这意味着 DGP_STUG.c 永远不会到达 MT_GPDataInd/MT_GPDataCnf、因此不会向 ZNP 通知 GP 消息。 删除 disable_GREENPOWER_basic_proxy 会导致 GP 层链接器问题。 目前、您将无法在主机应用程序上构建 GP 功能、因为主机永远不会收到 MT GP 消息。  我将与 Zigbee 软件开发团队协调以确定可以执行的操作。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待! 如果可以添加此功能、那将会很好。

    出于兴趣,这如何能够与 Zigbe_3_0_Linux_Gateway_1_0_1配合使用 ? 我假设还使用了 ZNP 固件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不完全理解您的问题、请您澄清一下吗?  该解决  方案需要 ZNP 重新启用 Z-Stack 源库中的 MT_GP*消息,以便 MT GP 消息可以发送到 Zigbee Linux 网关,该网关集成了解释这些数据包以实现代理功能所需的层。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该解决  方案需要 ZNP 重新启用 Z-Stack 源库中的 MT_GP*消息,以便 MT GP 消息可以发送到 Zigbee Linux 网关,该网关集成了解释这些数据包以获得代理功能所需的层。

    那么、如果我理解正确、对于 Zigbee 3.0 Linux 网关、ZNP 接收到的当前 ZNP FW 绿色电源消息也不会转发到网关? 因为这需要与您之前提到的相同的更改:

    > 目前、gp_event_loop 已从 zstackstartup.c 中删除、因为在 ZNP 项目中定义了 DISABLE_GREENPOWER_basic_proxy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK v6.30中的 ZNP 不会将绿色电源消息转发到主机、包括 Zigbee Linux 网关。 我不确定需要哪个较旧的 SimpleLink SDK 版本来恢复这些更改。

    此致、
    Ryan