This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:是否可以用作 ZigBee 数据包监听器?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1170827/cc2652p-possible-to-use-as-a-zigbee-packet-sniffer

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC1352P

大家好、我知道数据包监听器2支持的硬件列表不包括 CC2652P、但是否可以将其用作数据包监听器? 我尝试刷写 cc26x2r1lp sniffer_FW、但 Sniffer Agent 未检测到器件。

我想我可能会尝试从提供的源构建 sniffer_FW、但我不熟悉 CCS、不确定如何执行该操作。 看起来它使用的是 SimpleLink CC13x2 26x2 SDK 4.30.0.54版、因此我安装了该版本、并能够构建固件。 但是、我启用了 Arm Hex 实用程序、生成的.hex 文件比软件包监听器提供的预编译文件小得多(我的为29K、提供的为129K)。 但目前忽略了这一点、我想将项目更改为以 CC2652P 为目标。 SDK 4.30.0.54发行说明中指出、器件受支持、但当我打开 sniffer.syscfg 时、转至器件视图、然后单击"切换"按钮、CC2652P 不在可用器件列表中。

这是一项徒劳的工作,很难工作,还是我遗漏了一些简单的东西?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于 CC2652P 与 CC1352P 二进制兼容(请参阅  《Z-Stack 迁移指南 》中的《在 CC2652P 模块上运行软件示例》)、因此应可以使用 cc1352p1lp sniffer_FW/bin 映像。  这同样适用于 CC1352P-2 SIMPLELINK SDK 工程、监听器映像是从 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK v4.40构建的、从 发行说明中可以确定依赖项。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看到您的回复之前、我从以下内容中获得了提示: 常见的 Z-Stack 构建 对 CC1352P 和 CC2652P 使用相同的固件映像、因此我尝试了 cc1352p1lp 监听器固件、它确实起了作用。 感谢您向我介绍这两个器件是二进制兼容的文档;我不确定在"错误"的芯片上运行 CC1352P 固件是否会出现任何问题、即使它看起来工作正常。