This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OTA 服务器设备列表。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1171551/ota-server-device-list

您好!

我想知道、如果使用 OtaServer 程序、我可以通过 OTA 升级给定.ZigBee 文件的任何器件吗?

此外、在使用 ZC_OTA 固件刷写软件狗后、我在器件列表选项卡中看不到任何器件、是否有任何方法可以将 ZigBee 器件与其连接? 我有一个要升级的 Develco 产品。 我的设备列表选项卡中没有 PanID。

BR、

Ayman Hammou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayman:

    只有 TI 器件会定期使用 OtaServer 应用程序进行测试。  目前尚不清楚,戴维尔科产品是否期望有任何特定配置会导致升级失败。  您可以参阅 《Z-Stack 用户指南》的 OTA 服务器自述文件和 OTA 部分。  请注意、您需要对允许节点加入的网络进行调试、然后才能在 OtaServer PC 工具中查看它们。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何调试网络? 我是否必须为此使用 OTAServer?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OTA_server 示例旨在通过按下 LaunchPad 上的 BTN-1进行调试来运行。  ZC 类型将形成 Zigbee 网络并开放加入、而 ZR 将引导器件寻找要加入的现有网络。

    此致、
    Ryan