This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:前端配置-单端操作

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1172333/cc2652r-front-end-configurations---single-ended-operation

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

你(们)好

我们喜欢使用具有 单端操作(前端配置)的 CC2652R 设计定制板。

SWRA640G 的第2.1节(应用手册- CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项)显示了 CC2652和天线之间的前端配置。

您能否帮助了解单端前端配置的分立式组件的典型值、或者是否有任何指南/步骤可用于计算分立式值?

此致

变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我希望你能度过美好的一天。 我很高兴在这一主题上为您提供帮助。

    如果您查看应用手册- CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项的第2.4节、您将发现我在下面提供的内容:

    https://www.ti.com/lit/zip/swrc300

    CC2650和 CC2652的设计极其相似、因此 CC2650的原理图 可用作单端的参考设计。

    swrc300.zip -> CC2650EM-4XS_1_0_4 -> CC2650-4XS_1_0_4_Schematic

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致、

    Bun