请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 大家好、
以下是客户的请求:
- 看一下用户 mana 、发现当外设使用 DMA 时、中断会调用外设的相应中断处理函数、而外设产生的中断将被屏蔽(客户不知道理解是否错误?)。 那么、通常不可能使用 DMA +串行端口空闲中断来接收不确定长度的数据。 如何在 CC2538中实现可变长度串行端口数据的接收和处理?
- 在使用串行端口时、还需要使用射频接收。 在这种情况下、如何设置射频的 DMA 控制和处理、未找到示例。
- 在互联网上查找信息时、客户看到有人使用了 STM32的 HAL 库、而不是 TI 给出的示例。 这是可行的吗? 是否可以摆脱 TI 给出的示例并直接以 cortex-M3的方式进行开发?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
Nick