This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ERROR[E72]:段锁定位地址空间

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1172366/cc2530-error-e72-segment-lock_bits_address_space

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

你(们)好

通过 IAR 嵌入式工作平台在 z 堆栈中编译 CC2530的示例程序时、我遇到了错误

作为  Error[E72]:段 lock_bits_address_space。

如何解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪个 Z-Stack 版本和示例、并且您是否使用匹配的 IAR 版本来构建示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    在收到 YKm 的消息后、请查看随 Z-Stack 安装提供的发行说明文本文件、以查找用于构建项目的正确 IAR 版本。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z-stack 版本3.0.2

    IAR 版本10.40.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z-stack 版本3.0.2

    IAR 版本10.40.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Z-Stack 3.0.2、应使用 IAR EW8051 10.20.1。 顺便说一下、您是否在不进行修改的情况下构建原始示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢  

    如何获取旧版本10.20.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要联系 IAR 来下载旧版本。